This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:您是否可以提供一些有关如何修改app_tidl_od代码以使用我自己的模型的建议?

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1089715/j721excpxevm-an-you-please-give-some-suggestions-about-how-to-modify-app_tidl_od-code-to-use-my-own-model

部件号:J721EXCPXEVM
主题:TDA4VM中讨论的其他部件

您能否就如何修改app_tidl_od代码以使用我自己的模型提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    必须在app_tidl_od的.cfg文件中进行更改,以指向您的bin文件。
    此外,由于不是即插即用,因此需要了解app_tidl_od才能进行更改。
    请参阅源代码以了解更多说明。

    此致,
    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我修改了app_od.cfg文件  以指向我导入的模型文件,然后运行应用程序vx_app_tidl_od.out ,在输出视图中不带检测框。 我试图修改基于openvx的预/后处理源代码,但我无法理解相应的函数,是否是   用于预处理的app_pre_proc_module.c文件中的vx_status app_update_pre_proc()函数,以及   用于后处理的app_draw检测_modules.c文件中的void app_update_draw _detects()?  

    vx_status app_update_pre_proc()

    OID app_update_draW_detects()  

     您能否给我一些建议,说明在哪里修改yolov5模型的预/后处理?

    此致,

    hfw6310  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果要更改预处理或后处理步骤的现有实现,则必须在vision应用程序/内核/img_proc/C66/vx_image_preprocessing_target.c和vision应用程序/内核/img_proc/C66/vx_od_postprocessing_target.c下修改这些内核的目标实现

    但这项工作很少涉及。 另一种方法是通过将TIDL节点输入和输出标识为图形参数并在A72上执行预处理和后处理来打破图形。


    此致,
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 这是否意味着我需要在vision应用程序/kernels/img_proc/C66/vx_image_preprocessing_target.c和vision应用程序/kernels/img_proc/C66/vx_od_postprocessing_target.c下更改这些内核目标实现的预处理或后处理步骤的现有实现,如果我想在 DA7OS SDK中运行导入的yolov5

    最佳,
    郝芳伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,但正如所说,这一过程可能涉及到一些问题,建议 通过将TIDL节点输入和输出标识为图形参数并在A72上执行预处理和后处理来打破图形。

    此致,
    Nikhil