请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 您好,TI,
我想知道 GPIO引脚的中断数,例如,如何获取 A72 (Linux)主域中GPIO0_43 (AF28)的中断数? 是否有定义? 像IRQ.h?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI,
我想知道 GPIO引脚的中断数,例如,如何获取 A72 (Linux)主域中GPIO0_43 (AF28)的中断数? 是否有定义? 像IRQ.h?谢谢
您好,Suman:
请您回答,实际上,我对Linux中的IRQ编号感到困惑,如您在下面的中所见,它表示Linux中的SPI IRQ编号为29,而TRM中为216 (DTS中应为216-32=184), 我可以理解为什么DTS中需要减去32,但我想知道这两个数字(29和216)的映射关系,您可以帮助澄清吗? 再次感谢。
root@j7-evm:~# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1
11: 2908 5426 GICv3 30 Level arch_timer
14: 0 0 GICv3 23 Level arm-pmu
16: 0 0 GICv3 928 Level 42120000.i2c
21: 715 0 GICv3 69 Level 32c00000.mailbox thr_011
22: 0 0 GICv3 804 Edge arm-smmu-v3-evtq
23: 0 0 GICv3 800 Edge arm-smmu-v3-gerror
24: 347 0 GICv3 224 Level 2800000.serial
26: 1177 0 GICv3 35 Level mmc0
27: 222 0 GICv3 36 Level mmc1
28: 0 0 GICv3 233 Level 2010000.i2c
29: 0 0 GICv3 216 Level 2100000.spi
51: 0 0 MSI-INTA 13828536 Level 31150000.dma-controller chan0
52: 0 0 MSI-INTA 13828537 Level 31150000.dma-controller chan1
53: 0 0 MSI-INTA 13828538 Level 31150000.dma-controller chan2
201: 0 0 INTR 391 Level 310d0000.cpts
215: 0 0 GPIO 7 Edge -davinci_gpio GPIO Key USER2
300: 0 0 GPIO 0 Edge -davinci_gpio GPIO Key USER1
467: 4 0 INTR 436 Level mbox-mcu-r5fss0-core0
468: 13 0 INTR 432 Level mbox-main-r5fss0-core0, mbox-main-r5fss0-core1
470: 8 0 INTR 424 Level mbox-c66-0, mbox-c66-1
471: 4 0 INTR 420 Level mbox-c71-0
TRM中的IRQ:
| GIC500_SPI_IN_216 | 216. | MCSPI0_INTR_SPI_0 |