This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI NDK UDP插座SO_TXTIMESTAMP选项

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1091086/ti-ndk-udp-sockets-so_txtimestamp-option

主题中讨论的其他部件:OMAP-L138

您好-  

SO_TXTIMESTAMP套接字选项的NDK文档说明:

• 应用程序可以使用"setsockopt()"函数,按插槽注册一个调用函数。

•在将数据报插入驱动程序的传输队列之前,堆栈会调用调用调用调用调用调用函数。

•调用功能负责更新报头中的UDP校验和信息

但是,在查看由回调函数提供的报头数据时,校验和字段为0x00。  查看生成的数据包时,已计算校验和。  这似乎不同意文件。 我想将出站UDP消息上的校验和字段归零。  这是否可行?

我正在使用NDK_2_26_00_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    请告知您正在使用的处理器。

    谢谢!

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Leonard -  

    我正在使用  OMAP-L138。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    很抱歉, TI已停止支持 OMAP-L138基于TI-RTOS的裸机软件开发。 请参阅 本公布 ,并于内查阅综合资源。

    此致,

    建中