请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 主题中讨论的其他部件: AM4372
AM4378I使用基于AM4378的定制板。 尝试从/sys/class/GPIO导出(切换) GPIO4[16]时,我收到错误:
# echo 144> export
[GPIO ] export_store:7.0099万.801668</xmt-block>80.1668万 144无效
sh:写入错误:无效参数
AM4372_IOPAD (0x9f0,PIN_OUTPT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* uart1--(AD21) CAM1_data2.GPIO4[16]=144 */
本GPIO4[16]是UART1组的一部分。 如果使用硬件握手,则可能是CTS针脚,但我的目的不是使用硬件握手,因为这会驱动RS485端口。 因此,该引脚被接线以控制线路驱动器芯片的方向。
提前感谢您的帮助!
Mukundan