This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在QNX中测试IPC_TEST应用程序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1086619/tda4vm-how-to-test-ipc_test-app-on-qnx

部件号:TDA4VM

你(们)好

专家。

我尝试在QNX中运行IPC_TEST应用程序。

我使用SDK7_1,QNX700。

当我刚运行tibin/ipc_test时,我收到了下面的控制台消息。

然后,请访问 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/101.5234万/faq-tda4vm-ipc_test-on-psdk-qnx-7-2-psdk-qnx-7-3

问题1. 我是使用build命令构建的,但在SDK7_1上收到错误消息。在SDK7_3上,构建正常。

CD <PSDK_RELEASE >/psdkqa/QNX
使所有vision应用程序_build_flags_MAK=0

问题2. 您能否查看我的开发版本(SDK 7.1 / QNX700)?

 PSDK QNX 7.2 和PSDK 7.3 中的QNX720和QNX710是否为平均值?

 不支持QNX700吗?   

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于第1季度:

    从 release_71/ti-processor-SDK-RTOS-j721e-EVM-VM-07_01_00_11/psdkqa/QNX运行以下命令时,请提供完整的构建日志。   预计不会出现构建错误。  

    清洁;

    全部完成

    关于问题2:

    TI SDK编号惯例和QNX SDP编号惯例不相关,但需要理解。

    最新的公开发布的QNX软件开发平台(SDP)是QNX SDP 7.1。   

    当TI发布SDK时,它将指定该发行版测试和支持的QNX SDP。   这可以在TI SDK发行说明中看到。  例如 ,PSDK QNX 7.2 发行说明(.  3.1。发行说明- 07_02_00—处理器SDKQNX (TI.com)) 如果使用QNX SDP 7.0 或使用QNX SDP 7.1 ,则指定相关性。  

    此致,

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当402.2973万当运行 来自release_71/ti-processor_stk_jkqa/rp07-ev_qnx_7k_7kip_07_qa的命令时,请提供完整的构建日志。   预计不会出现构建错误。  [/引述]

    发生错误。  

    引导日志。

    NOTICE:  BL31: v2.2(release):Temp_0.0.0.3-2-gdba7d0950-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 14:32:08, Mar 23 2022
    I/TC:
    I/TC: OP-TEE version: Temp_0.0.0.3-2-gdba7d0950-dev (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 2022. 03. 23. (수) 05:32:11 UTC aarch64
    I/TC: Initialized
    MMFLAGS=19
    Welcome to QNX Neutrino 7.0 on the ADAS_PRK 2 Board
    Mailbox_plugInterrupt: interrupt Number 489, arg 0x1011EEB0
    Mailbox_plugInterrupt: interrupt Number 490, arg 0x1011F050
    Mailbox_plugInterrupt: interrupt Number 491, arg 0x1011F1F0
    Mailbox_plugInterrupt: interrupt Number 492, arg 0x1011F390
    Mailbox_plugInterrupt: interrupt Number 493, arg 0x1011F530
    Starting TI IPC Resmgr
    suggested mask to set for EL0 timer access: 0x303
    cntkctl_el1: setting bits 0x303, new value 0x303
    suggested mask to set for EL0 timer access: 0x303
    cntkctl_el1: setting bits 0x303, new value 0x303
    Path=0 - am65x
     target=0 lun=0     Direct-Access(0) - SDMMC: S0J56X Rev: 1.0
    eMMC Filesystem partitionA mount!!
    startup.sh start!!
    kern.mbuf.nmbclusters: 8192 -> 262114
    Starting PMIC Resmgr
    Setting env variables.
    # TTS-EXEC: secpol_path=/fs/ph00_qnx/secpol.bin
    
     DMIU Service Started
    
     DMIU initialization successful
    [VPUSwUp]Start EthDiag for VPU!!
    [VPUSwUp]ADAS_PRK 1.5 (1220)
    [VPUSwUp]UDS version : 3.1.1
    [VPUSwUp]TP Layer version : 3.2.0
    info: starting LogFlushDaemon, foreground=0
    ESM Init Done.
    [VPUSwUp]Session is changed to 01
    

    我尝试按以下方式构建。(SDK 7.1 ,QNX700)结果相同(IPC_TEST)

    1.由于构建错误,跳过“Make all vision应用程序_build_flags_MAK=0”。 <-问题1. SDK 7.1 是否需要执行此流程?  

    2.构建远程内核

    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu1_1 ex02_bios_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu2_0 ex02_bios_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu2_1 ex02_bios_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu3_0 ex02_BIOS_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu3_1 ex02_BIOS_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM teste_warnions_a_error=no core=c66xdsp_1 ex02_bios_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM teste_warnions_a_error=no core=c66xdsp_2 ex02_bios_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no core=c7x_1 ex02_BIOS_multicore_echo_test
    make build_profile=release Board=j721e_EVM Treate_warnions_a_error=no disable_recurse_DEPS=no core=mcu1_0 ex02_bios_multicore_echo_testb

    3.复制远程核心映像

    cp ${PDK _安装路径}/ti/binary/ex02_bios_multicore_echo test/bin/j721e_evm/ex02_bios_multicore_echo test_c7x_1_release.xe71 ${ROOTFS}/lib/firmware/J7-C71_0-FW
    cp ${pdk_install_path}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM-ex02_bios_multicore_echo_test_c66xdsp_2_release.xe66 ${ROOTFS}/lib/firmware/J7-C66_1-FW
    cp ${pdk_install_path}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM-ex02_bios_multicore_echo_test_c66xdsp_1_release.xe66 ${ROOTFS}/lib/firmware/J7-C66_0-FW
    cp ${PDK_INSTALL_PATH}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM/ex02_bios_multicore_echo_test_mcu3_1_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/j7-main-r5f1_1-fw
    cp ${PDK_INSTALL_PATH}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM/ex02_bios_multicore_echo_test_mcu3_0_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw
    cp ${PDK_INSTALL_PATH}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM/ex02_bios_multicore_echo_test_MCU2_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/j7-main-r5f0_1-fw
    cp ${PDK_INSTALL_PATH}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM/ex02_bios_multicore_echo_test_MCU2_0_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw
    cp ${PDK_INSTALL_PATH}/ti/./binary/ex02_BIOS_multicore_echo_test/bin/j721e_EVM/ex02_BIOS_multicore_echo_test_mcu1_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/J7-MCU-r5f0_1-FW
    cp ${pdk_install_path}/ti/./binary/ex02_bios_multicore_echo_testb/bin/j721e_EVM-ex02_bios_multicore_echo_testb_mcu1_0_release.xer5f ${ROOTFS}/lib/firmware/J7-MCU-r5f0_0-FW

    但这项工作取得了成功

    CD vision应用程序

    制作SDK

    创建QNX_FS_CREATE_SD

    [TARGET]$./VX_APP_QNX_ARM_IPC.OUT

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供日志和说明。  (a)至(c)是对当前状况的准确总结:  

    A) TI SDK 7.1 正在接受测试

    B) Vision Apps VX_app_QNX_arm_IPC.out工作正常。

    C)运行IPC_echo测试不起作用。

    关于(c),在A72上运行的IPC_ECHO_TEST二进制文件取决于C7/C6/R5核心上的正确图像。  必须构建所有内核以识别IPC使用的内存空间。   在步骤(3)中,所需的图像似乎已构建并复制到SD卡,因此缺失的部分可能是正在运行的A72二进制文件。

    在本地安装SDK时,7.1 能够生成和IPC_TEST,并生成以下日志。

    e2e.ti.com/.../7801.log.txt

    在 (+)[FAQ] TDA4VM的步骤(3)中:针对PSDK QNX 7.2 / PSDK QNX 7.3 -处理器论坛-处理器- TI E2E支持论坛的IPC_Test中,它表示必须从psdkqa/QNX 目录重建A72二进制文件。

    在您的构建环境中,请尝试以下操作:

    光盘psdkqa/qnx

    清洁

    制造  

    cd ./vision应用程序

    制作QNX_FS_INSTALL_SD

    目的是确保正确构建A72二进制文件并将其复制到SD卡。   

    此致,

    KB