This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:JEDEC合规性

Guru**** 2550600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1091726/dra746-jedec-compliance

部件号:DRA746

询问以下内核版本符合哪个版本的JEDEC / MMC:  

Android版本:Lollipop 5.1 ................................................................

内核版本:3.8 .13-g57be5b6

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此处的内部讨论,团队回答:  

    请注意,基于功能的支持会被添加到内核中,而不是像“添加对JEDEC版本 x的支持”这样的内容。

    例如,JEDEC 5.0 引入了对HS400的支持,并且在内核中受支持。 但是,这并不意味着内核会添加5.0 中引入的所有功能(仅举例)。