请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 是否有方法在显示屏显示后根据用于演示应用程序的配置文件的输入在720p和1080p之间切换DSS配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有方法在显示屏显示后根据用于演示应用程序的配置文件的输入在720p和1080p之间切换DSS配置?
是的,DSS参数可以在显示后进行配置。
请查找下面的补丁程序,其中包含单摄像头演示应用程序的更改。 根据配置文件中变量"is_1080p"的值,DSS输出分辨率将被修改为720p (is_1080P =0)或1080p (is_1080P =1)。
在应用程序中,当前已完成HDMI显示器的设置。 请对eDP显示进行相应的更改。
此修补程序是在SDK 8.1 上创建的,必须应用于PSDKRA/VISIENT_APPS/ 文件夹中。
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件-files/791/Switch_5F00_720p_5F00_1080p_5F00_visionapps.zip