This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:u-Boot执行"rproc init"

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1088083/tda4vm-u-boot-execute-rproc-init

部件号:TDA4VM

您好,先生:

如果我在U-boot中执行"rproc init",我将收到一条失败消息。 问题是什么?

NOTICE:  BL31: v2.4(release):07.03.00.005-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 00:15:40, Apr 10 2021
ERROR:   GTC_CNTFID0 is 0! Assuming 200000000 Hz. Fix Bootloader

U-Boot SPL 2020.01-00007-g5108984-dirty (Mar 25 2022 - 09:37:27 +0800)
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0015 '21.1.1--v2021.01a (Terrific Lla')
ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
Trying to boot from MMC2


U-Boot 2020.01-00007-g5108984-dirty (Mar 25 2022 - 09:37:27 +0800)

SoC:   J721E SR1.0
Model: Texas Instruments K3 J721E SoC
Board: J721EX-PM2-SOM rev E7
DRAM:  4 GiB
not found for dev hbmc-mux
Flash: 0 Bytes
MMC:   sdhci@4f80000: 0, sdhci@4fb0000: 1
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial@2800000
Out:   serial@2800000
Err:   serial@2800000
Detected: J7X-BASE-CPB rev E3
Detected: J7X-VSC8514-ETH rev E2
Net:   K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA00101 cpsw_ver: 0x6BA80100 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000

Warning: ethernet@46000000 using MAC address from ROM
eth0: ethernet@46000000
Hit any key to stop autoboot:  0 
=> 
=> 
=> rproc init
Core 1 is already in use. No rproc commands work
Core 2 is already in use. No rproc commands work
ti-sci processor request failed: -19
rproc configure failed -19
Few Remote Processors failed to be initialized
=> 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在使用哪个SDK版本?

    Core1 (MCU1_0)和Core2 (MCU1_1)已由R5 SPL初始化,因此预计会出现该消息。

    此致

    KARAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan您好:

    我解决了这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何解决的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    您面临的问题是什么? 我看到此线程已关闭,最好创建一个新线程,其中包含所面临问题的详细信息。

    此致

    KARAN