This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6204:不同温度下的PLL特性

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097397/tms320c6204-pll-characteristics-under-different-temperature

部件号:TMS320C6204

您好,

我有一个来自使用C6204的客户的问题。
设备内部的PLL在不同温度下是否具有不同的特性?
如果是,温度变化如何影响PLL输出(包括CLKOUT)?



如果温度在工作温度范围内,PLL特性是否相同?

谢谢,此致,
佐治一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL设计用于在为器件定义的整个工作条件下跟踪参考时钟。 当  PLL尝试跟踪参考时钟时,输出的频率可能会有较小的变化,但 平均频率输出将始终跟踪参考时钟。

    此致,
    保罗