This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:了解TDA4平台硬件调试器与TMDSEMU560V2STM-U和TMDSEMU560V2STM-UE系列的确切使用案例和差异

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095699/tmdsemu560v2stm-ue-know-exact-use-case-and-differences-between-tda4-platform-hardware-debuggers-with-series-tmdsemu560v2stm-u-and-tmdsemu560v2stm-ue

部件号:TMDSEMU560V2STM-UE
主题中讨论的其他部件:TMDSEMU560V2STM-U

您好,TI支持团队:

关于案例编号CS98.443万, 我们将为SK-TDA4评估板采购硬件调试器,因此我们浏览了TI参考并了解了以下详细信息。

SK-TDA4评估板调试器:部件号:XDS560v2

 

1) TMDSEMU560V2STM-U:

   链接: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-U#tech-docs

 

2) TMDSEMU560V2STM-UE:

  链接: https://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-UE?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-pro-dsp-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe&utm_content=DSP&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=EAIaIQobChMI8cO8mpmE9wIVQIxoCR3JZwPKEAAYASAAEgLf5vD_BwE&gclsrc=aw.ds#tech-docs

 

因此,我们可以知道这两个硬件调试器的确切使用案例,根据TI的参考,我们只知道“以太网10/100Mbps”支持的功能是它们之间的区别。

此致,

Prashant Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prashant:
    主要的功能 差异应该是以太网连接。  这些调试箱由两个不同的OEM (Blackhawk和Spectrum Digital)基于TI参考设计构建。 与TI商店一起,Blackhawk型号(USB或USB+Enet)可从其商店 https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators购买。  注:TI TDA4 EVM包含板载XDS-110,可提供较低速度的调试选项。
    此致,
    Richard W.  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richards

    非常感谢您的回复。

    我们浏览了XDS-110平台的数据表,发现 XDS-110不支持TI TDA4 SOC,因此请确认 XDS-110 支持TDA4平台。 其次  ,根据速度等重要因素,如果我们考虑,请您建议我们应购买哪种调试器
    更适合SK-TDA4 EVM平台

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prashant:
    TI-TDA4 EVM 具有板载XDS-110。 是的,它得到了支持。  在我自己在TDA4平台上使用时,我只使用了带CCS的XDS-110。  但是,XDS560的工作正常。  XDS-560的加载和执行速度在TDA4平台上会更好。  对您最有用的内容取决于您要调试的代码层和预算。  我看到人们在TDA4上使用多个JTAG调试工具(例如:CCS,Lauterbach,Greenhills,iSystems)。
    此致,
    Richard W.