This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:独立电源IC

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096675/am3352-discrete-power-ic

部件号:AM3352
主题中讨论的其他部件: TPS65.025万

你(们)好

请帮助建议用于AM3352的除PMIC TPS65.025万之外的任何离散电源IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    下面是AM335 PMIC选择指南,尽管我上一次听到的是几周前,所有这些产品的库存都很低:

    www.ti.com/.../slvaee2a.pdf

    此外,以下是“12 mm ×12 mm 外形参考设计中AM335x的离散电源解决方案”参考。

    www.ti.com/.../tidudt4a.pdf

    此致,

    Colin