This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:内部RAM最大写入周期

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1088182/tms320vc5402-internal-ram-max-write-cycle

部件号:TMS320VC5402

您好,

我想与您核实您是否对最大值有任何估计

  • 读取周期
  • 写入周期

在芯片 TMS320VC5402的内部DSP RAM上。

温度是否会降低?

提前感谢您的参与,


此致,

Avid Naeimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有有关此读/写周期或随温度降低的信息。 此商品的所有信息均可在TI.com商品页面中找到。

    谢谢!

    Anita