This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1078021/tda4vm-tda4

部件号:TDA4VM

您好,

我们正在A72 (QNX)集成IPC通信。但是,在从MCU1_0 (Autosar Core)接收数据时,我们面临HeapAllocation问题。

MCU1_0正在以10毫秒的周期发送数据。

a72 IPC集成我们使用的是TI资源管理器。

TI SDK - ti-processor-SDK-RTOS-j721e-EVM-EVM-07_03_00_07

但问题是MCU1_0正在首先启动,启动后它就开始发送数据,但到那时A72 (QNX)内核尚未启动或IPC尚未初始化。

为了参考,我添加了屏幕截图,请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijit,

    您能否使用 最新的SDK 8.1 尝试此操作,看看您是否仍有相同的问题?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们仅使用7.3 的其他内核,这不适合使用SDK 8.1 进行切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijit,

    此问题是否仍对您开放? 另外,您使用的是SPL/U-Boot还是SBL?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suman:

    是的,这个问题仍有待解决。
    我正在使用SBL