This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM437X LVDS接口至LCD

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1090429/am4378-am437x-lvds-interface-to-lcd

部件号:AM4378

您好,  

我们需要通过LVDS接口将LCD连接到AM437x。 以前的线程引用此链接 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/LCD_connectivity#Connection_to_LVDS_LCDs ,但该链接不再可用。 如果可能,您能否共享资源和参考设计,以便将LVDS与AM437x配合使用?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,我会为您研究一下,稍后再回来。

    最佳,

    安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrei,  

    您是否能够找到任何内容?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Berkay,

    对此延误深表歉意。 迁移Wiki时,请参阅随附的我所拉页面的PDF。  

    您还可以在PDF中看到它,但由于AM4378仅通过DSS提供并行RGB视频输出,因此您需要一个LVDS发送器IC在中间。  

    最佳,

    安德烈   


    e2e.ti.com/.../LCD-connectivity-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf