This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:使用FATFS的SD卡总线宽度

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095399/tms320c6745-sdcard-bus-width-using-fatfs

部件号:TMS320C6745

PDK似乎是硬编码的,在SDCARD中只使用1位数据

 MMCSDInitCfg中的supportedBusWidth字段仅指定连续 MMCSD_control (handle,MMCSD_CMD_SETBUSWIDTH,(void *)&Data)接受的值

但驱动程序不使用此功能。

尝试在 FATFS_OPEN后手动调用此函数没有任何效果(可能必须在初始化阶段内完成)。

SDCARD是否可以使用4位数据? 在固件中,哪种方法最简单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起...我错了...初始化阶段总线宽度设置为4位。