This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM与CPSW9G SGMII8问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1094578/tda4vm-tda4vm-with-cpsw9g-sgmii8-issue

部件号:TDA4VM

各位专家,您好!

我正在使用带有CPSW9G SGMII8连接的成本板,我的更改是 e2e.ti.com/.../sdk8.2。sgmii8.diff,它可以加载Linux eth1,我可以通过以太网phy (即Marvell 88q2112)使用SGMII连接,但有时无法加载eth1,终端上没有显示eth1。 我执行了/opt/vision应用程序/vision_apps_init.sh,然后打印出来了  

我想知道我的代码出了什么问题,而我的SDK是8.0 (RTOS + Linux)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

      客户可以在SDK 8.0 和SDK 8.2 上看到此问题。 除了以太网之外,SDK 8.0 上还有许多修改,因此他们仅针对eth1修改提供了基于SDK 8.2 的比较文件。 大多数时候,eth1都起作用。 但有时会发现这个问题。