This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:以太网CPSW2G,CPSW5G交换机配置

Guru**** 2559430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1070487/dra821u-ethernet-cpsw2g-cpsw5g-switch-configuration

部件号:DRA821U
主题中讨论的其他部件:DRA821DP8.3822万I

您好,

我们正在开发QNX OS上的自定义DRA821板,并有一些问题

  • 如何使用 phy DP8.3822万I在RMII模式下配置(pinmux,switch) cpsw2g? 。 请在QNX/RTOS中将pinmux设置处理在哪里? 在QNX hardware_init中,我们看到了其他驱动程序的设置,但没有看到cpsw2g。 PDK有一些配置,但它似乎使用的是PDK,我们需要运行RTOS映像?

  • 如何使用phy DP8.3822万I在RMII模式下配置(pinmux,switch) cpsw5g

  • 看起来我们必须在R5F上使用FreeRTOS来启动cpsw5g交换机。 是否有从QNX上的用户空间访问此交换机的指针和示例(例如:设置VLAN,读取链路状态)?
    • 在构建ethfw时,我们生成rj7200-main-r5f0_0-fw,j7200-main-r5f0_1-fw。 5端口以太网交换机是否需要同时使用这两个端口?
    • 如何减小r5f2_0 (当前为4.7MiB)的大小

  • 想知道TI是否计划支持在QNX A72上访问cpsw5g。 如果是,请告知我们时间表?

非常感谢!

Swapna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新此信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如何使用phy DP8.3822万I在RMII模式下配置(pinmux,switch) cpsw5g

    CPSW5G pinmux配置由EthFW映像完成,该映像使用PDK板配置来完成。

    请参阅EthFW文档,网址为 :https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/index.html 

    • 看起来我们必须在R5F上使用FreeRTOS来启动cpsw5g交换机。 是否有从QNX上的用户空间访问此交换机的指针和示例(例如:设置VLAN,读取链路状态)?
      • 在构建ethfw时,我们生成rj7200-main-r5f0_0-fw,j7200-main-r5f0_1-fw。 5端口以太网交换机是否需要同时使用这两个端口?
      • 如何减小r5f2_0 (当前为4.7MiB)的大小

    • 想知道TI是否计划支持在QNX A72上访问cpsw5g。 如果是,请告知我们时间表?
    [/引述]

    PSDK QNX 8.1 版本确实支持QNX CPSW5G虚拟以太网驱动程序使用在R5上运行的EthFW (控制CPSW5G交换机)。 见 https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-QNX-J7200/

    查阅说明文件:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j7200/08_01_00_05/exports/docs/qnx_sdk_components_j7200.html#cpsw5g-devnp-driver</s>7200. 

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Praveen!

    请用蓝色评论后续问题  

    • 想知道TI是否计划支持在QNX A72上访问cpsw5g。 如果是,请告知我们时间表?
      • 我想知道A72是否可以直接访问cpsw5g交换机而无需加载免费的RTOS映像?
    • 看起来我们必须在R5F上使用FreeRTOS来启动cpsw5g交换机。 是否有从QNX上的用户空间访问此交换机的指针和示例(例如:设置VLAN,读取链路状态)?
      • 在构建ethfw时,我们生成rj7200-main-r5f0_0-fw,j7200-main-r5f0_1-fw。 5端口以太网交换机是否需要同时使用这两个端口?
      • 如何减小r5f2_0 (当前为4.7MiB)的大小

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swapna。

    关于第一个和最后两个问题,我将请EthFW团队的同事回答这些问题。

    开:

    我396.6776万我想396.6776万想知道A72是否可以直接访问cpsw5g交换机而不加载免费的RTOS映像?

    是的,在SoC中,A72可以直接访问CPSW5G交换机,但当前的TI SDK软件产品仅提供仅在R5上运行的CPSW5G交换机软件(EthFW)。 没有计划为 CPSW5G实施QNX A72原生驱动程序。

    似乎 我们396.6776万 我们必须396.6776万必须在R5F上使用FreeRTOS来启动cpsw5g交换机。 从QNX上的用户空间访问此交换机的任何指针和示例(例如:设置VLAN,读取链路状态)?[/QUOT]

    完整的CPSW5G虚拟驱动程序源代码作为PSDK QNX版本提供,请随时查看。 TI尚未发现任何从QNX上的用户空间访问交换机的示例。 建议直接就此联系QNX。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Praveen!

       在关闭此票据之前,我将等待您的输入,为cpsw2g和cpsw5g在RMII模式下配置pinmux,switch和phy DP8.3822万I。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EthFW团队,

    我们基于此处理器的定制主板将很快在内部使用。 请提供有关如何在RMII模式下配置交换机(cpsw2g + cpsw5g)的应用说明,并 提供所需的pinmux和PHY DP8.3822万I配置详细信息。

    我们正在使用tisdk 8.1 进行开发

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否建议QNX联系人进行此操作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您400.8463万您是否400.8463万是否可以推荐QNX联系人?

    这与查询"从QNX上的用户空间访问此交换机的指针和示例(例如:设置VLAN,读取链路状态)"有关。 如果是,建议直接联系您的QNX代表或访问qnx.com。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat,  

    不确定您是否已将主板退回,以及您是否仍需要有关pinmux和ethfw中PHY驱动程序支持的帮助。 请提供当前状态的更新,然后我将重新分配给ethfw以根据需要提供帮助。  


    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您396.6776万您可以396.6776万可以指向文件来更改pinmux配置,RMII模式并使用PHY DP83.8221万
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jian,因为我们正在关注另一个线程中与Linux相关的问题。您可以忽略Bharat提出的与QNX相关的问题。谢谢。