This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TDA4VM:是否支持Fast Mode Plus?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095190/faq-tda4vm-is-fast-mode-plus-supported

部件号:TDA4VM

TDA4VM上是否支持I2C Fast Mode Plus?  在快速模式Plus模式下,I2C漏极开路SCL和SDA线路上应使用哪个上拉电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TDA4VM

    TDA4 I2C Fast Mode Plus支持和上拉电阻器推荐

    常见问题: 在快速模式Plus模式下使用I2C时,I2C漏极开路SCL和SDA线路上应使用哪个上拉电阻值?

    摘要响应: TDA4VM器件不支持完全I2C快速模式加规范(1.0 MHz),因为极高的电容负载被记录为该规范的一部分。  但是,在实际应用中,TDA4VM设备可以基于以下考虑支持快速模式Plus频率。

    当使用I2C快速模式Plus时,建议使用2.2 kOhm至4.7 kOhm上拉阻(1),从SCL和SDA线路至1.8V或3.3V,并尽量减少总线电容负载(例如,仅连接到1个外设, 并保持每条线路总线电容小于25pF)。

    (1)最佳上拉电阻值取决于SCL和SDA线路的电容负载。  请参阅 I2C总线上拉电阻计算 (SLVA689)。

    附加信息: 尽管I2C总线规格列出了每条总线的最大电容负载,最高可达550pF,但 在使用TDA4器件时,不建议使用此类高电容。  高总线电容需要在SDA和SCL线路上使用低电阻上拉电阻器,从而通过漏极开路输出驱动器产生高电流。  25 pF的总线电容允许在推荐的2.2kohm至4.7kohm范围内使用上拉电阻。  通过使用2.2kohm上拉电阻器可以处理高达50pF的总线电容。  使用低电阻上拉电阻器可以处理更高的总线电容,尽管电阻必须根据SLVA689计算,同时考虑TDA4 I2C漏极开路IOL规范。