This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK574:Linux下的EtherCAT从属设备支持

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1093853/tmdsidk574-ethercat-slave-support-under-linux

部件号:TMDSIDK574

你(们)好。

TI是否支持在Linux下使用PRUICSS实现EtherCAT从属设备?

我刚刚在TI RTOS上找到了从属实施文档,但在Linux上没有找到。

相关文档上的任何链接都将很有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jongowan:

    抱歉,我们不支持在Linux上对EtherCAT从属设备进行任何开箱即用实施。 您可以参考A15上的RTOS示例,尝试移植应用程序。

    此致,
    Tanmay