This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用Linux v4l2的实时摄像机应用示例。

Guru**** 2535400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1094554/tda4vm-example-live-camera-application-using-linux-v4l2

部件号:TDA4VM

大家好,  

我正在寻找通过Linux v4l2使用实时摄像头的应用程序。 请引导我找到这些示例的位置。

另外,请帮助我将通过Linux v4l2捕获的摄像机集成到openvx流水线中。

谢谢,此致,

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aneesh:

    我认为Edge AI应用程序使用基于V4L2的捕获,但不使用OpenVX。 将V4L2与OpenVX合并的具体原因是什么? 如果您想 使用OpenVX,为什么不使用OpenVX中的捕获节点进行捕获,而不是使用V4L2?  

    此致,

    Brijesh