请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSICE3359 我正在尝试将TI标头附加到TMDSICE3359板上的完整从属应用程序的.bin文件。 我已经在PDK目录(C:\ti\pdm_AM335x_1_0_17\packages\ti\starterware\tools\ti_image)中查找过,但只有一个TIIMAGE_BIN文件夹和一个TIIMAGE.c文件。 我需要tiimage.exe文件才能在Windows上运行。 从TI Wiki看来,这似乎是可执行文件应该位于的位置,但我只能找到C源文件。 是否可以获得此可执行文件?