This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:Edge Ai解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1093593/sk-tda4vm-edge-ai-solution

部件号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他部件:TDA4VM

您好,

最终客户正在考虑Jacinto的Edge AI解决方案项目。  

到目前为止,我建议他们查看 适用于 Edge AI VISION系统的SK-TDA4VM:TDA4VM处理器入门套件

在学习用户指南后,他们遇到了以下问题:

  1. 在操作模式下,Jacinto的最小功耗一般是多少?
  2. Jacinto内部有许多处理器,它是否可以单独运行,并在至少一个内核活动的情况下彼此独立运行?
  3. 保持Jacinto处于操作模式所需的最小组件数是多少?
    1. 在最小核心的最小模式下,例如:一个A72核心单独运行。
      1. 此独立操作是否仍需要DDR?
      2. 需要闪存才能保持其活动状态?
      3. 在最低配置下,要使Jacinto保持活动状态,还必须安装哪些组件?

此致,

公里

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,

      我建议阅读TRM的“5.2 Tm3设备电源状态”部分,了解有关低功耗模式的信息: https://www.ti.com/lit/zip/spruil1

      用户指南中有主板的功耗估算,但我 可以向我们的功率专家咨询 一下,看看我们是否有更一般的SoC级功率估算。  

      此致,

      佐藤

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你好,Takuma,

      谢谢回复。 您是否对Jacinto和NXP  S32G分层处理器进行了性能比较?

      您可以与我分享吗?  

      此致,K&K