请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 主题中讨论的其他部件:TMDSIDK574,
尊敬的TI专家
我们根据带AM5746的TMDSIDK574设计定制板
在更改DDR3内存接口时,我们知道必须更改某些寄存器设置。
我们使用了"EMIF工具2.0 修订版3"来计算上述设置。
接下来,我们编辑主板封装源(\pdk_am57xx_1_0_18\packages\ti\board\src\idkAM574x\idkAM574x_DDR.c)。
但是 ,EMIF工具的DMM_LISA_MapX输出显然不正确
.dm_lisa_map_0 = 0x0万,
.dm_lisa_map_1 = 0x0万,
.dm_lisa_map_2 = 0x8064.03万,
.dm_lisa_map_3 = 0xFF2.01万,
*sprac36e.pdf显示应调整EMIF工具的Lisa Map。
因此 ,我们需要适当的Lisa Map寄存器来进行配置。
你能教我们吗?
*我们的DDR配置
EMIF1:一个DDR3 512 MB ,无ECC
EMIF2: 一个DDR3 512 MB ,无ECC
*无交错,无砖瓦