This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:CCS示例

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092242/sk-am64-ccs-example

部件号:SK-AM64
主题中讨论的其他部件: TMDS64GPEVM

团队成员,您好,正在寻求帮助以处理此问题。

我找到了这块板,它似乎符合我的需求。 但是,产品介绍页(www.ti.com/.../SK-AM64)上指出 :“要评估A53内核和R5F内核的全部功能,请参阅TMDS64GPEVM。” 那么,是否可以对SK-AM64套件的R5F和M4F芯进行编程?

这似乎是可能的,因为CCS 11.0 见此TI博客文章 :e2e.ti.com/.../sk-am64-how-can-i-get-ccs-to-connect-to-the-sk-am64-starter-kit
另外,CCS似乎没有为SK-AM64试剂盒提供特定的项目示例。

但是我不确定,我需要评估R5F内核(运行Linux的A53)上的RTOS,并访问用户可编程扩展,如SK-AM64套件所示。 您能否提供有关此问题的一些详细信息?

在TI @ 2:54 (www.youtube.com/watch )的视频中,我们看到TMDS64GPEVM套件连接到可与电动机一起使用的扩展板。 如何连接扩展?  

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    [quote userid="39.221万" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/109.2242万/sk-am64-CCS-example">CCS似乎没有为SK-AM64套件提供特定的项目示例

    是的,我同意,我们正在制作针对SK-AM64套件的SDK示例。如果有您想要评估的特定示例,请告诉我们,我将提供其他信息。有些示例在入门套件中开箱即用 但对于某些人来说,目前正在进行驱动程序移植工作,我们将把这些新驱动程序作为即将发布的SDK版本的一部分。

    让我了解更多有关其他问题的信息,并重新讨论这些问题。

    此致

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,对延迟回复表示歉意,

    那么是否可以对SK-AM64套件的R5F和M4F内核进行编程

    是的,对SK-AM64的R5F和M4F内核进行编程是绝对可能的。

    另外CCS似乎没有为SK-AM64套件提供特定的项目示例[/QUOT]

    MCU+SDK版本08.03 .xx将于2022年6月第一周结束时在TI.com上发布,它将为SK-AM64x提供支持和支持示例。

    如果您在使用SK EVM时遇到特定问题,请告诉我,我们将为您提供帮助

    [quote userid="39.221万" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/109.2242万/sk-am64-CCS-example">TMDS64GPEVM套件连接到可与马达一起使用的扩展板。 如何连接扩展?  [/引述]

    有关扩展板的详细信息,请访问 https://www.ti.com/tool/TIDA-0.1629万

    有关视频中显示的另一个主板的详细信息,请访问 https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0179万

    如果您需要更多信息,请告诉我

    此致

    Anshu