This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:硬件中GP和HS的区别是什么

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092354/tda4vm-what-is-the-difference-between-gp-and-hs-in-hardware

部件号:TDA4VM

你(们)好

J721E支持通用(GP)设备和高安全(HS)设备类型

GP、HS-SE 和HS-FS在硬件中的区别是什么?

硬件是否有熔丝熔断装置?

如果编程错误,设备是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zi,

    1. GP器件:通用器件类型,可以是生产器件,但考虑 到安全性,通常用于开发。
    2. HS-FS设备:高安全性现场安全防护设备,客户区域为空白。 HS-FS设备需要 在将密钥交付给最终客户之前对密钥进行编程。
    3. HS-SE装置:高安全性强制装置。 客户已将其钥匙编程到 客户区域。 HS-SE设备可以是生产设备。

    是的,HS-FS设备需要熔断将其转换为HS-SE设备的密钥。 这是通过TI提供的特定于每个SoC和芯片修订版的KeyWriter程序实现的。

    是的,如果编程出错,设备就会损坏,因此 在对钥匙编程时应格外小心。

    有关    详细信息,请参阅TI.com上的Jacinto7 HS Device Development和Jacinto7 HS Device Flashing Solution App Notes。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suman

    非常感谢您的回复

    我还有问题:

    1. “这是通过TI提供的特定于每个SoC和芯片修订版的KeyWriter程序实现的。”

       如果我们向您购买芯片,此KeyWriter将由您(TI)或我们完成?

    2." 如果编程错误,则设备已损坏,因此 在对钥匙编程时应格外小心。"

        我的理解是KeyWriter可能会损坏设备。
       如果KeyWriter成功后SPL或SBL的图像错误,设备是否也会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Zi,

    1. TI将提供TI Keywriter程序。 设备的闪存显然必须由客户完成。

    2.否,仅损坏是钥匙编程不正确。 如果正确编程了密钥,则可以通过重新刷新更新的bootloader二进制文件来纠正SPL或SBL的任何问题。

    此致

    Suman