您好,支持团队,
我对输入信号上升时间和输入信号下降时间的最小值有疑问。
问题1:关于数据表"MMC. 17.1 5.12 电气数据和定时"中的输入信号上升时间和输入信号下降时间,
是否需要严格遵守最小值1ns?
当前示意图如下所示。
DAT3从eMMC到CPU的波形如下所示。
时间轴刻度没有相对于过渡时间进行扩展,但它在400到500 ps之间。
上升时间阈值如下所示
VILmax:0.65 * 1.8 = 0.63V
VIHMIN:0.35 * 1.8 = 1.17V
*与1.8V VCCQ一起使用
恒定变化后的波形如下所示。
更改后的常量如下所示
CPU侧的阻尼电阻器:56Ω Ω
eMMC侧的阻尼100Ω:μ A
CMD和数据(7:0)线路上的外部上拉电阻器(eMMC附近的上拉电阻):10 kΩ
问题2. 我检查了以下线程。是否将上升时间从10 % 指定为90 % ,而不是从VILmax指定为VIHMIN?
e2e.ti.com/.../am437x-input-signal-rise-time-and-fall-time-from-nand-flash-memory
对于eMMC,JEDEC将VILmax指定为VIHMIN,因此我们测量了相同的时间段。
此致,
Kanae