请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 我试图将图像加载到AM437X hs的自定义板上,启用GPIO1[6]来驱动RS485,其中此引脚启用了连接到PRU UART的RS485驱动器IC (DE)。
在编译和加载映像后,我 使用/sys/class/gpio启用了GPIO1[6]。 一旦启用该功能,该板就根本无法启动。
使用SD卡或SPI时,我们看不到日志。 现在我们要调试此问题, 除了使用u-boot和spl启动主板之外,是否有任何机制可以调试此问题。