This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在SDK 8.2 上的TDA4VM上将MIPI虚拟通道解编到v4l2设备节点?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097963/tda4vm-how-do-mipi-virtual-channels-demux-into-v4l2-device-nodes-on-tda4vm-on-sdk8-2

部件号:TDA4VM

我修复了调整Serdes驱动程序和我们的传感器驱动程序后的崩溃问题,并且在使用两个串行器+摄像头传感器作为附加的media-ctl图形文件时初始似乎成功。

但是我遇到了有关gstreamer命令的问题,因为您可以看到media-ctl图形图片,所有摄像机传感器都连接到同一设备节点/dev/video2,所以我只能按 以下命令将第一台摄像机启用到流模式:

# gst-launch-v4l2src 1.0 device=/dev/video2 io-mode=2!(# gst-launch-v4l2src设备=/dev/video2 io video/x-raw,宽度=1280,高度=800! 视频转换! 路旁通

如果有人能给我指路,我将不胜感激,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们方面的最新情况。 我们的问题是,连接到TDA4VM的FPDLinkIII SerDes的所有入站摄像机都显示在单个v4l2节点(/dev/video2)中。 在不同的虚拟通道中,最多可以有4个Camara流。

    我们能够在我们一侧制作一些脏黑客,以便一次至少预览一台摄像机。 这使我们能够至少证明硬件工作正常,但这些不是可行的解决方案。

    TI文档(如我们所能找到的)没有详细说明使用mipi虚拟通道多个摄像机的多个muxed在Linux操作系统中如何显示为V4L2器件。

     在我看来,每个去复式摄像机都需要在自己的/dev/videoN节点上结束。 在使用IMX390多摄像头设计时,这在实践中是如何工作的?