This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-AMIC110:项目批处理文件错误:没有GNU Arm编译器,支持设备'AM3359',当前已安装!

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097844/processor-sdk-amic110-project-batch-file-error-no-gnu-arm-compilers-supporting-device-am3359-are-currently-installed

部件号:processor-SDK-AMIC110
主题中讨论的其他部件:AMIC110AM3359

您好,

我尝试测试了用于EtherCAT的AMIC110

我关注培训视频  

https://training.ti.com/demonstrating-ddr-less-ethercat-slave-amic110

但我无法解决project.bat文件的问题

 !错误:当前未安装支持设备'AM3359'的GNU Arm编译器!

我安装了软件。

 CCS1110

 - PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_6_03_00_106

 -01.00 10.00

您能给我一个解决问题的提示吗?

谢谢。