This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:image_preprocessing kenerl是否支持RGBX格式的输入图像?

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095458/tda4vm-does-the-image_preprocessing-kenerl-support-input-image-in-rgbx-format

部件号:TDA4VM

您好,TI:

  我要将SRV节点与pre_proc节点连接。 它似乎是pre_proc内核支持YUV420&RGBi格式输入。

它是否支持从SRV节点输出的RGBX映像?

此致,

Damon:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Damon:

    我已经联系了我们的内核开发人员,我很快就会回复您。

    此致,

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erick,

    感谢您的帮助! 是否有新的内容?

    此致,

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damon,

    我还在等待我们的内核开发人员的确认,我会再次提醒他们。

    谢谢!

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damon,

    不支持将RGBX作为预处理程序的输入。
    您可以 使用颜色转换节点(即vxColorConvert)将RGBX转换为NV12,然后使用pre_proc节点。

    此致,
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    好的。感谢您的帮助!

    此致,

    Damon