This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在QNX中使用PCIe?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1095705/tda4vm-how-to-use-pcie-in-qnx

部件号:TDA4VM

我们 发现最新的QNX BSP软件包(例如JBN57)添加了与PCIe相关的驱动程序代码。

但如何将其与PCI工具配合使用? 例如,如何更改生成文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我可以正常使用PCIe,但我发现启用PCIe驱动程序并正常使用后,cpsw9g无法正常通信。 您是否遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗浩

    简单的问题:图2的文件名和文件位置是什么?