This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PSDK-RTOS-J721E/TIDL/infer:主机仿真执行时间

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092091/tda4vm-psdk-rtos-j721e-tidl-inference-host-emulation-execution-time

部件号:TDA4VM

您好,

我们正在00.11 Ubuntu操作系统上使用PSDK-RTOS-J721E 7.01。

我们正在尝试通过大型数据集为神经网络执行主机仿真。 网络输出正常,但TIDL推断处理一个帧需要很长时间。

我们可以做些什么来缩短此帧执行时间? 是否可以并行处理输入帧?

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      一 个可以 立即使用的解决方案是 使用AVX模式构建TIDL。  此版本将启用对 卷积层使用AVX指令(这些指令大多数在任何新的Intel/AMD计算机中可用)。  要启用此功能,您需要为AVX重新构建TIDL,同样可以在  makerules/config.mk文件中设置Tidl_build_with AVX =1。 请告诉我们这是否有帮助? 请注意,您可以 在多个内核(每个内核 处理不同的输入)上执行此操作 ,以 进一步缩短执行时间。


    此致,

    Anshu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anshu:

    启用AVX后,网络执行时间已有显著缩短。

    但网络输出也有一些细微的差异。 这些差异看起来几乎可以忽略不计,但我想知道它们对其他一些网络和投入的组合是否重要。

    根据您的经验,您认为我们可以可靠地使用AVX吗?

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       通常,差异是由于浮点运算。 但是,如果您导入一个模型并使用相同的模型来推断AVX,而不是AVX,则您将获得相同的结果。 如果情况并非如此,请告诉我们。


    此致,
    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anshu:

    但是404.6857万但是如果404.6857万如果您导入模型并使用相同的模型,则您将会在没有模拟和AVX[预期的情况下获得相同的结果]。

    我对 PeleNet模型进行了推断,有AVX,也有AVX没有AVX。   这里所附的结果显示了我前面提到的差异。 正如我  前面也提到的那样,在这种情况下,这些差异是微不足道的。 但我们期望它们 完全一样,而不是。

    e2e.ti.com/.../TIDL_5F00_regular_5F00_vs_5F00_AVX_5F00_output.zip

    请告诉我您对 这些数据的看法。

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AVX和非AVX代码之间的定点推断不会有差异-您是否可以共享您正在使用的模型(以及导入配置)?  

    谢谢!
    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Varun,

    我正在使用 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/07_01_00_11/exports/docs/tidl_j7_01_03_00_11/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_user_model_deployment.html相关章节中描述的PeleNet模型

    除了细微更改(模型名称更改和路径修改)之外,我没有修改TIDL提供的导入和推断配置。 为了供您参考,我将在此处附加配置。

    e2e.ti.com/.../tidl_5F00_import_5F00_peleeNet.txt

    e2e.ti.com/.../tidl_5F00_infer_5F00_pelee2.txt

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Varun,

    是否对此主题有任何更新?

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

    后处理层使用浮点运算,这意味着如果操作顺序发生变化,则精确浮点值可能会稍有变化。 (例如     边界框输出中的574.92.5232万 与574.92.5171万)。 您可以在固定点图层之前截断网络,并且在该方案中应观察精确的位匹配。  

    谢谢!
    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sagar:

    如果问题得到解决,我们是否可以关闭此线程