This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Processor-SDK-J721E:支持Processor-SDK-J721E-Linux Yocto Building的Toaster

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097389/processor-sdk-j721e-toaster-support-for-processor-sdk-j721e-linux-yocto-building

部件号:Processor-SDK-J721E

您好,专家,

   它是否支持用于processor-SDK-J721E-Linux Yocto构建的Toaster

https://www.yoctoproject.org/docs/latest/toaster-manual/toaster-manual.html

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有这方面的资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary,

    此功能是标准的Yocto功能,因此您应该能够将烤面包机与TDA4/J721E配合使用。

    但是,TI不使用Tasterk,因此它不是SDK的一部分。  

    此致

    Karthik