您好,
我使用的ONFI 2.2 兼容NAND,其页面大小为8 KB ,总大小为4 GB ,大于TRM指定的值(4.4 10 GPMC NAND引导最大4 KB 页数和2 GB 总数)。 禁用ELM和使用软件ECC可在从SD卡引导时在u-boot和内核中实现正常功能。
我看到的问题是,当尝试从GPMC-NAND启动时,芯片直接转到辅助启动选项,没有任何关于NAND的消息或错误。 考虑到更大的NAND大小,这是正常的,也是预期的行为,还是仍有希望从它启动?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用的ONFI 2.2 兼容NAND,其页面大小为8 KB ,总大小为4 GB ,大于TRM指定的值(4.4 10 GPMC NAND引导最大4 KB 页数和2 GB 总数)。 禁用ELM和使用软件ECC可在从SD卡引导时在u-boot和内核中实现正常功能。
我看到的问题是,当尝试从GPMC-NAND启动时,芯片直接转到辅助启动选项,没有任何关于NAND的消息或错误。 考虑到更大的NAND大小,这是正常的,也是预期的行为,还是仍有希望从它启动?
谢谢你。
您好,Hong:
以下是输出,同时添加了MTD列表:
SoC:AM64X 1.0
DRAM:512 MIB
NAND:4096 MIB
MMC:MMC@fa0万:1.
输入:序列号@280万
输出:序列号@280万
错误:串行@280万
net:eth0:以太网@800万端口@1,eth1:以太网@800万端口@2
按任意键停止自动引导:0
=>和信息
设备0:nand0,扇区大小1024 KiB
页面大小8192 b
OOB尺寸448 b
擦除大小104.8576万 b
子页大小2048 b
选项0x0.04万c
BBT选项0x0万
=>
=> MTD列表
MTD设备列表:
* nand0
-类型:NAND闪存
块大小:0x10万字节
最小I/O:0x2000字节
- OOB大小:448字节
- OOB可用:238字节
ECC强度:8位
ECC步长:512字节
-位翻转阈值:6位
-0x0万00000000-0x000100000000:0万:“0.01万“nand00万nand0”
-0x0万00000000-0x000000200000:0万:“0万“NNAND20万NNAND.tiboot3”
-0x0万200000-0x000000400000:20万:“0万“NNAND40万NNAND.tispl”
-0x0万400000-0x000000600000:40万:“0万“NNAND60万NNAND.tiboot3.backup”
-0x0万600000-0x000000a00000:60万:“0万“NNAND0万NNAND.U-boot”
-0x0万a00000-0x000000b00000:0万:“0万“NNAND0万NNAND.u-boot-env”
-0x0万b00000-0x000000c00000:0万:“0万“NNAND0万NNAND.u-boot-env.backup”
-0x0万c00000-0x000100000000:0万:“0.01万“NNAND0万NNAND.file-system”
=>
此致,
Mehdi
您好,Mehdi:
在您测试时,它看起来可以支持u-boot和内核中的NAND。 但似乎与TRM中所述的bootrom不兼容。
>>> AM64xx TRM中的4.4 >10 GPMC NAND启动
GPMC NAND引导配置字段
AM64x ROM仅支持从ONFI 1.0 兼容的8位并行NAND内存启动,容量高达2GB,连接到具有以下几何图形的GPMC CS0:
•2千字节页面和至少64字节或的备用区域
•4KB页面大小和至少128字节的备用区域。
>>>
最佳,
-洪
James,
我正在尝试用更小的尺寸替换NAND,以确保我可以从它中打捆启动。 在功能 K3_sysfw_loader中,Uboot arch/arm/mach-K3/sysfw-loader.c似乎不支持NAND,我只看到MMC,SPI,UART,DFU和USB。
我是否正确地理解了这一点:TI不支持从NAND启动? 我想我们可以在sysfw-loader.c的开关案例中添加 NAND的案例,并在 common/spl/spl_ubi_load_image中调用spl_ubi.c:TI是否计划在将来的模块中将此添加到sysfw-loader.c?
谢谢!
Mehdi
您好,Mehdi:
R5 SPL从主引导介质(即NAND)启动时,需要与TRM的4.4 10 GPMC NAND引导中所述的bootrom兼容。
事实上,Linux SDK 8.2 中添加了NAND引导支持。
我要附上使用SDK 8.2 在AM64x GP EVM + TI NAND子卡上捕获的两个日志文件,供您参考。
NAND: 1024 MiB => nand info Device 0: nand0, sector size 256 KiB Page size 4096 b OOB size 256 b Erase size 262144 b subpagesize 1024 b options 0x0000400c bbt options 0x00000000
最佳,
-洪
您好,Mehdi:
以下是AM64x启动流程,供您参考
software-dl.ti.com/.../UG-General-Info.html
- tiboot3.bin = R5 SPL.bin + DTB + sysfw.bin + cfg
-从引导介质加载tiboot3.bin (即 NAND)片上RAM由bootrom完成,对于此步骤,NAND布局必须符合TRM的4.4 10 GPMC NAND引导。
最佳,
-洪