请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 主题:TPS6.5218万中讨论的其他部件
大家好,
由于当前的市场限制,我们的硬件团队正在积极尝试用我们拥有的定制电路板上的离散解决方案替换PMIC (TPS6.5218万)(与AM437x的GP EVM非常相似)。
然后,我们的软件团队发现,该芯片和嵌入式Linux映像可能存在一些紧密集成。
如果PMIC不再在I2C总线上响应,对嵌入式Linux映像有何影响?
是否需要将其从设备树中删除?
我们是否需要在u-boot中进行更改?
提前感谢您的回复。
Nathan