This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:从A72或R5F访问WKUP_GPIO (在MCU和主域中)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1097379/dra821u-access-to-wkup_gpio-from-a72-or-r5f-in-both-mcu-and-main-domain

部件号:DRA821U

您好,

WKUP_GPIO0/WKUP_GPIO1能否从A72或R5F (在MCU和主域中)访问?

我是否应该查看TRM (SPRUIU1A)表3-18中的访问描述?
表中哪一个主名称代表A72或R5F?
对WKUP_GPIOx的访问权限是否有任何其他解释?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,主域中的外设可由MCU域R5F (以及主域内核)访问,而MCU/WKUP域中的外设可由主域A72s和R5F (以及MCU域内核)访问。

    此致,
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kyle:

    感谢您的回复。

    我明白了。

    顺便提一下,我应该参考哪些文档来访问权限?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,这是连接矩阵。

    此致,

    Kyle