This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6474:Mezzanine EVM板嵌入式仿真器电路

Guru**** 2506025 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1102119/tms320c6474-mezzanine-evm-board-embedded-emulator-circuit

部件号:TMS320C6474
主题中讨论的其它部件: SN74AUC1G19

您好,

我们公司仍在使用“TMS320C6474夹层EVM板”,最近Spectrum Digital停止生产这些板。

我们成功地获取了PCB布局,原理图和BOM,作为此特定卡的选件,以防我们需要制造它们。

这些资源缺少嵌入式仿真器电路,BOM和原理图的钻孔不包括 与嵌入式仿真器电路相关的任何内容。

Original Card with embedded emulator

带嵌入式仿真器的卡

Card without embedded emulator

不带嵌入式仿真器的卡

现在,根据 JTAG拓扑,对使用哪种JTAG连接进行了某种检测。  

我的问题是:在没有 嵌入式仿真器电路的情况下,是否可以使用XDS 560 v2仿真器通过JTAG 60PIN连接到DSP?

如果否,您能否说明原因?

如果是,如何操作? (欢迎使用提示)

谢谢!

布特罗斯·法拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布特罗斯:

    我没有使用这款特定主板的经验,但从技术手册和您的描述来看,我认为您不能使用60针连接器连接到该设备,因为从我可以看出, 60引脚连接器通过嵌入式仿真器电路并进入硬件,因此如果没有它,您将无法与XDS 560的DSP通信。 我认为您唯一的选择是使用14引脚JTAG。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

    感谢您的回复,14引脚JTAG连接器也会通过嵌入式仿真器电路,它与60引脚之间有何区别?

    谢谢!

    布特罗斯·法拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布特罗斯:

    我又回到这里仔细看了一下这个原理图,我似乎误解了这个原理图。

    因此,该主板上有几个元素:

    1. JTAG仿真器电路
    2. 14引脚JTAG接口
    3. 60引脚TI JTAG插头#1
    4. 60引脚TI JTAG插头#2

    结构图显示以下内容:

    我特意为其着色,以突出说明文档中如何描述这些元素:

    该EVM集成了Spectrum Digital的嵌入式JTAG仿真,14引脚JTAG接口和2 - 60引脚TI JTAG/跟踪管座。 CPLD用于路由各种JTAG路径,因此无需用户交换机或硬件配置。 当与板载仿真或14引脚JTAG插头J10一起使用时,该板支持JTAG扫描链中的两个C6474器件。 使用60引脚JTAG插头时,只有一个C6474设备连接到该插头。 每个CPU都有一个60引脚JTAG插头。 如果只使用一个60引脚JTAG插头,则可通过其14引脚或60引脚JTAG仿真连接器访问其它C6474设备。

    因此,基本上,该主板的设置方式是您有多个选项:

    1)使用USB连接器访问嵌入式JTAG仿真器并调试两个C6474设备

    2)使用14引脚JTAG连接器调试两个C6474设备

    3)使用60引脚JTAG连接调试一个特定的C6474设备-另一个可通过14引脚或嵌入式JTAG访问

    4)使用2x 60引脚JTAG,您可以在不使用14引脚或嵌入式JTAG的情况下调试C6474  

    方框图显示了60引脚连接器直接连接至C6474 DSP的路由路径。

    因此,基于此,我再次查看了原理图,我看到了连接到C6474 DSP的60引脚JTAG插头的专用页面,但我没有看到任何内容,使我认为它依赖于嵌入式JTAG。

    嵌入式JTAG页面并不表示它执行任何操作,而是检测并使用缓冲器来传递正确的信号。

    因此,只有一个我不知道的问题是,如果没有嵌入式JTAG仿真器,缓冲器会出现什么情况。

    我看到两种可能性:

    1. 如果没有嵌入式JTAG仿真器,则60引脚连接器可以在电路板上正常工作
    2. JTAG信号之间的缓冲区是选择要对C6476 DSP进行编程的器件的一部分,它阻止了60引脚的报头信号,因为嵌入式JTAG仿真器丢失,并且无法控制传递信号所需的缓冲区。

    如果 发生2 个事件,老实说,那将是我的解决方案...那么解决方案是删除不必要的缓冲区,并将JTAG信号直接路由到C6474设备。

    缓冲器看起来像是在每个60引脚连接器的两个器件之间:

    1. 74AUC244PW (U19,U32)
    2. SN74AUC1G19 (U21,U34)

    发送到C6474的信号似乎是我突出显示的BUF:

    我认为这应该会给你足够的信息,让你从这里开始学习-感谢后续跟进,这是一个很好的问题,因为它帮助我重新考虑我第一次看到的,并引导我进入这个兔子洞。 最初,我看到缓冲连接是如何设置的,并假设嵌入 式JTAG管理60引脚插头-但实际上,它只是控制了一些信号的缓冲区,并提供了解决缺少该元素的选项,正如我所强调的那样。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

    再次感谢您 的深入建议。

    今天,我采纳了您的建议,绕过了缓冲器U19 (我分解了它),并将每个信号的输入直接短接到输出(2->3|4->5|6-7 |8->9)

    我还拆下了U21并将引脚3与引脚6短路

    重新尝试使用这些修改连接到DSP会产生与 以前相同的输出

    [Start: Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator]
    
    Execute the command:
    
    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
    
    [Result]
    
    
    -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
    
    C:\Users\ENG~1.ADM\AppData\Local\TEXASI~1\
        CCS\ccs1040\0\0\BrdDat\testBoard.dat
    
    -----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
    
    This utility has selected a 560/2xx-class product.
    This utility will load the program 'bh560v2u.out'.
    Loaded FPGA Image: C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\dtc_top.jbc
    The library build date was 'Jun 25 2021'.
    The library build time was '16:06:55'.
    The library package version is '9.4.0.00129'.
    The library component version is '35.35.0.0'.
    The controller does not use a programmable FPGA.
    The controller has a version number of '6' (0x00000006).
    The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
    The cable+pod has a version number of '8' (0x00000008).
    The cable+pod has a capability number of '7423' (0x00001cff).
    This utility will attempt to reset the controller.
    This utility has successfully reset the controller.
    
    -----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
    
    The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
    The controller is the Nano-TBC VHDL.
    The link is a 560-class second-generation-560 cable.
    The software is configured for Nano-TBC VHDL features.
    The controller will be software reset via its registers.
    The controller has a logic ONE on its EMU[0] input pin.
    The controller has a logic ONE on its EMU[1] input pin.
    The controller will use falling-edge timing on output pins.
    The controller cannot control the timing on input pins.
    The scan-path link-delay has been set to exactly '2' (0x0002).
    The utility logic has not previously detected a power-loss.
    The utility logic is not currently detecting a power-loss.
    Loaded FPGA Image: C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\dtc_top.jbc
    
    An error occurred while hard opening the controller.
    
    -----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
    
    This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
    
    The value is '-233' (0xffffff17).
    The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.
    
    The explanation is:
    The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
    An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
    The target's JTAG scan-path appears to be broken
    with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
    
    [End: Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator]
    

    根据 您的专业知识,如果EMU 0和EMU 1在DSP检测中是否发挥作用,还有什么让我困扰?

    此致,

    布特罗斯·法拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,布特罗斯:

    不幸的是,我的全部专业知识都是在低端MCU上-因为我通常使用LaunchPad和JTAG,所以我能够对JTAG线路以及如何使用USB仿真器进行一些有经验的猜测(我们一直在LaunchPad中使用这些仿真器)。 但我不熟悉高端调试探测器以及EMU0或EMU 1的使用方式。

    您可以提出特定于探测器的E2E问题,以便工具团队可以评论您收到的错误是否与EMU0/EMU1未连接有关。

    我也不确定整个电路是如何构建的,但JTAG线路上通常有上拉/下拉电阻器,因此您可能需要验证这些电阻器是否仍然存在。

    此致,

    Ralph Jacobi