This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:GPMC等待信号

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100360/am5706-gpmc-wait-signal

部件号:AM5706

大家好,我计划将AM5706与  Holt的MIL1553控制器芯片HI-6200系列连接,它将支持并行接口。 但我使用的是4个这样的芯片,但在处理器端只有2个等待信号。 如何使用4个等待信号。 我可以或那些等待信号并使用吗?

此致

Athuljith R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使是我也面临同样的问题。 请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuljith,Shrilalita,

    是可以完成共享等待PIN。  您需要确保没有两个设备同时驱动相同的等待信号,并且GPMC_config寄存器已正确重新配置,以将正确的等待引脚和活动极性映射到不同的芯片选择。