请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:processor-SDK-AM57X 主题中讨论的其他部件:TMDSIDK574
我希望获得有关如何从该SDK中获取示例并在Code Composer IDE下运行它的说明。 我在Windows计算机上安装了CCS 11.2。 我有一个TMDSIDK574评估板。
具体来说,我想运行IPC ex02_MessageQ示例。 注:在此SDK中,它只有AM572X_BIOS_elf的示例,但我希望它足够接近,可以在我的评估板上运行。
我过去使用CCS,但自从我使用CCS 5以来,情况似乎发生了很大变化。