请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM 主题中讨论的其他部件:DP83TC812R-Q1
我们希望将DP83TC812R-Q1用于SGMII接口,但TRM文档显示1Gbps比特率和100Mhz时钟,DP83TC812R-Q1的数据表显示100Mbps比特率和25MHz时钟速度。 我们可以在界面中使用DP83TC812R-Q1吗?
参考原理图:J784S4X评估板
版本:E2
版本:3.1
文件名:PROC141E2 (001)_SCH
参考:TRM-第4239页,表12-182
数据表- DP83TC812R-Q1,第54和55页