This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:J784S4X -使用DP83TC812R-Q1的SGMII接口

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1101011/tda4vm-j784s4x---sgmii-interface-using-dp83tc812r-q1

部件号:TDA4VM
主题中讨论的其他部件:DP83TC812R-Q1

我们希望将DP83TC812R-Q1用于SGMII接口,但TRM文档显示1Gbps比特率和100Mhz时钟,DP83TC812R-Q1的数据表显示100Mbps比特率和25MHz时钟速度。 我们可以在界面中使用DP83TC812R-Q1吗?

参考原理图:J784S4X评估板
版本:E2
版本:3.1
文件名:PROC141E2 (001)_SCH
参考:TRM-第4239页,表12-182
          数据表- DP83TC812R-Q1,第54和55页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SERDES以1.25 Gbaud的速率运行,而不考虑10/100/1G的速率。  通过SGMII的10和100 Mbps操作使用符号复制来处理较慢的速率。  以100Mbps的速度发送符号十次,以10Mbps的速度发送符号一百次。  这似乎与发布的DP83TC812数据表备注一致。