大家好,
我们已收到客户的此查询。
当通过AMC连接器向EVM板提供TSIP帧和数据时钟时,其奇怪的后果是阻止SGMII链路启动。 这两个外设被认为是独立的,但TSIP时钟的存在会导致SGMII出现问题。 如果未连接TSIP时钟信号,SGMII链路将正常工作。
非常感谢您对这个问题的见解。
此致,
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们已收到客户的此查询。
当通过AMC连接器向EVM板提供TSIP帧和数据时钟时,其奇怪的后果是阻止SGMII链路启动。 这两个外设被认为是独立的,但TSIP时钟的存在会导致SGMII出现问题。 如果未连接TSIP时钟信号,SGMII链路将正常工作。
非常感谢您对这个问题的见解。
此致,
达尼洛
你好,Danilo,
请在以下链接中查看开机过程中的TSIP时钟。
我们还在 分析 C6678 EVM中的FPGA是否可能是此问题的根本原因。
谢谢!
Rajarajan U
您好,Rick:
问题6678问题在于6678在于电路板8301电路板的402.9496万的启动。 该EVM板上的FPGA显然负责此功能, 我们无法控制它。 它由TI/Advantec设计。 我们需要TI/Advantec根据您的建议检查其设计。[/QUOT]感谢大家的意见,我们确实同意这一点。 已将问题通知FPGA团队,他们正在处理该问题。
谢谢
Rajarajan U