This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用MAC-MAC SGMII连接TDA4VM和DRA821

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103227/tda4vm-connect-tda4vm-and-dra821-with-mac-mac-sgmii

部件号:TDA4VM
主题中讨论的其他部件:DRA821

尊敬的专家:   

   我们的客户想要使用SGMII MAC-MAC模式连接TDA4VM和DRA821,我们是否检查过类似的连接,是否有一些示例? 他们在TDA4和821上都使用serdes0,我稍后将连接详细的Mac端口。

此致,

陆思凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息,821将SERDES0_1用于EMAC4,TDA4将 SERDES0_0用于EMAC1。