This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1101231/tda2e-searching-ti-solution

部件号:TDA2E
主题中讨论的其他部件:TDA2TVP5147

大家好

有一个新的好东西,我们可以用它来测试我们的设备!

RD需要 用于TDA2的CVBS解码器!

是否有NTSC(VGA)视频信号[CVBS+,CVBS -]到BT656 (8位)[D0~D7,PCLK,Hsync,Vsync,并采用I2C发出控制命令的视频转换IC? (TDA2的输入是CVBS解码器的要求,是CVBS到BT656 (8位)的模式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以检查TVP5147设备。 它支持NTSC/PAL信号的CVBS输入,并可转换为8位BT656信号,TDA2x可接收该信号。

    此致,

    Brijesh