This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-UE:TMDSEMU560V2STM-UE

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103719/tmdsemu560v2stm-ue-tmdsemu560v2stm-ue

部件号:TMDSEMU560V2STM-UE
主题中讨论的其他部件: CCStudio

您好,团队:

在CCStudio的发行说明中 提到,调试 探测器 不支持XDS560,而我们在项目中使用的调试器(TMDSEMU560V2STM-UE)属于XDS560v2,建议使用IDE CCStudio v4和更新版本。  因此,我们无法预测是否应该使用CCStudio版本11.0 .........0。 请提供相同的帮助。

我还附上 了发行说明的片段和链接。 *我们使用的是Windows OS*

 

链接: Code Composer Studio v版本6.1 的发行说明> 0 (TI.com)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您发布的屏幕截图仅适用于MacOS。 Windows支持XDS560和XDS560v2。

    谢谢

    KI