This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V-Q1:MCU_BOOTMODE07逻辑

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103623/dra829v-q1-mcu_bootmode07-logic

部件号:DRA829V-Q1
主题:DRA829V中讨论的其它部件

您好,专家,

DRA829V中的MCU_BOOTMODE07在TRM (spruil1c.pdf) 4.3.1中被保留并标记为"设置为0 (通过下拉至VSS)"。 如果在释放POR时由于上拉而导致MCU_BOOTMODE07的逻辑较高,是否会导致问题?

此致,

Morimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    您能否回答这个问题?

    此致,

    Morimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如文档中所述,在重置期间必须将MCU_BOOTMODE07拉低。  我没有任何文档显示如果拉高会发生什么情况。   它肯定不是在该配置中测试的-因此行为是未知的。