Thread:sysconfig中讨论的其它部件
您好,AM4团队,
我的客户有以下问题。
我们的团队需要对SPI0 NOR Flash的使用进行说明。 感谢您对此的回复。
目前,我们正在使用SPI0 NOR闪存启动主板。 我们还需要使用PRU ICSSS 0 UART进行串行通信,以及其他现有UART。 但这会与我们正在寻找的SPI0交换或闪存到其他一些针脚的针脚产生冲突。 在这里,我们不是使用NOR闪存的默认SPI0引脚(其中存储了MLO)来引导设备,而是使用备用SPI0引脚(SPI0_CS0;AD25,SPI0_D1;AB25,SPI0_SCLK; AE21)用于连接SPI NOR闪存。 我们想了解,如果我们将SPI NOR闪存移至备用SPI0引脚,引导ROM是否可以检测到SPI NOR闪存。
由于SPI0默认引脚与PRU ICSS 0冲突,我们还在评估替代方法,以丢弃SPI NOR闪存并在eMMC boot0/boot1分区中加载MLO。 这不是eMMC (FAT32)的第一个FAT分区。 这是eMMC供应商提供的用于存储bootloader/boot config数据的引导区域。 我们想了解当前的TI uBoot是否支持boot0/boot1分区以及安全启动实施。
此外,我们观察到从SPI0或闪存加载MLO大约需要10到15秒。 是否有方法可以优化此功能?
我们的团队需要对SPI0 NOR Flash的使用进行澄清。 感谢您对此的回复。
谢谢,Merril