This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:生成映像时Yocto DO-rootfs错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1104213/dra829v-yocto-do_rootfs-error-when-making-the-image

部件号:DRA829V

您好,

当我从Yocto环境生成映像时,它在DO _rootfs处失败,因为它说找不到命令"update-mime-database"。

但是,我已检查我的计算机是否支持“/usr/bin/”下的此类命令。

以下是来自log.do_rootfs的错误消息:

注:正在运行['OE-pkgdata-util','-p','/home/plin/ti-processor-SDK-Linux-J7-EVM-08_02_00_03/Yocto-build/Arago-external_arm-glibc/pkgdata/J7-EVM,'glob','/tmp/jacsq-installed '')
注意:正在安装补充软件包...  (跳过已提供的包)
注意:运行截取脚本:
注意:>正在执行update_mime_database intercept ...
注:退出代码127。 输出:
正在更新MIME数据库...这可能需要一段时间。
/home/plin/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_02_00_03/Yocto-build/arago-tmp-external-arm-glibc/work /J7_EVM-linux/core-image-minimumimumimum/1.0-r0/intercep_scripts-290d5e5e5e56.7872万a339720b3me-3be3993b3p3p3p_3be3p3p3p3p3p3p3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3b3pedupd3abm</s>33.972万 3993

请告诉我如何解决此问题吗?

非常感谢,

菲利普