This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:[FAQ]如何在DRA821 EVM上使用CCS刷新OSPI?

Guru**** 2551070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103309/dra821u-faq-how-to-flash-ospi-using-ccs-on-dra821-evm

部件号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他部件

大家好

如何使用CCS和JTAG接口在DRA821 EVM上刷新OSPI闪存。

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我们尝试 在DRA821上使用CCS刷新OSPI

    我们遵循此线程在带有SDK V8.3的DRA821上修补软件,

    (+)[FAQ]如何使用CCS在TDA4x/DRA82 EVM上刷新OSPI? -处理器论坛-处理器- TI E2E支持论坛

    构建并 加载 UART_j7200_EVM_FLASH_programmer之后, 我们尝试写入闪存,但 在脚本控制台中加载RAW图像时失败。

    如何解决此问题?

    巴西

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    Jay已尝试使用此补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/94.2139万/faq-how-to-flash-ospi-using-ccs-on-tda4x-dra82-evm

    但此修补程序适用于带SDK7.x的TDA4,目前Jay正在测试它的版本(包括DRA821和SDK8.2)。

    测试结果仍然失败。

    你有什么评论吗?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    在您发布的图片中,文件路径应使用"绝对"路径。

    是否可以使用ABS路径再次测试? 请使用"正斜杠"作为路径。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rio

    Happy Debugging后,我们可以装入原始图像,在loadraw完成后输入键'y'...

    控制台显示nex文件写入闪存的错误

    在使用OSPI模式重新启动后,我们将重置CPU并为其他图像(SBL.TIIMAGE/TITITI.BIN.bin/app.aappimage/NOR_SPI_patterns.bin)重复上述步骤,在单个图像标题中显示无效幻数,如下所示

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    我们408.9862万我们将重置CPU并为其它映像重复上述步骤

    我不明白。 请详细说明您在这里做了什么?

    </s>408.9862万

    在单个图像标题中显示无效幻数,如下所示

    [/引述]

    这可能来自以前刷新的图像。 尝试清除闪存并进行检查。

    此外,您是否在TI-EVM上尝试过相同的方法? 是否正常工作?

    此致,