This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3874:在C驱动程序中实现GPMC突发模式。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1101314/am3874-implementation-of-gpmc-burst-mode-in-a-c-driver

部件号:AM3874

您好!

我对GPMC突发模式有一些疑问。
 同步突发模式背后的一般概念似乎很容易理解。
但是,我不能对实施上述想法说同样的话。


以下是我的问题:
1.设备如何准确地知道GPMC处于突发模式?
2.是否有在驱动程序中实施GPMC突发的特定方法?
3.我目前有一个功能完备的GPMC CHAR驱动程序,但数据传输是在单一模式下进行的。 是否有一种简单的更改方法?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在AM3874上使用哪种操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用Linux 2.6.17版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入错误很少,它是2.6.37版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krysztof,

    我们目前不支持此设备(AM3874),尤其是在这一旧版本的Linux上。

    我可以向能够提供帮助的合作伙伴3P推荐您。 如果这是您愿意探讨的选项,我可以私下与您联系,请告诉我。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我非常希望您能与此类人联系。

    此致。